This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-U:XDS560 v2 系统跟踪仿真器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535729/tmdsemu560v2stm-u-xds560-v2-system-trace-emulator

器件型号:TMDSEMU560V2STM-U


工具/软件:

尊敬的所有人:

我们的遇到了严重问题 Blackhawk USB560v2 系统跟踪仿真器

最近尝试在 Code Composer Studio (CCS 2020) 中使用仿真器后、我们一直遇到连接问题。 以下是当前情况的详细摘要:

  • 该仿真器可在设备管理器中识别并通过 USB 接口测试 使用 Bh560v2Config.jar。
  • 固件恢复和更新 操作已成功完成。
  • LED S2、S3、U 和 5V 亮起 、表示一些活动、但是 A1、A2、A3 和 S1 保持关闭状态
  • 在 CCS 中、仿真器出现、但所有 CPU 都会保留 已断开连接

我们还验证了:

  • JTAG 连接和目标硬件正常工作。
  • 我们可以使用不同(非 Blackhawk)仿真器成功连接到同一目标、从而排除电路板或处理器的任何问题。

我们正在等待您在以下方面的支持或建议:

  1. 其他恢复步骤或诊断?
  2. 是否可以进行低级 JTAG 复位或固件重新闪存?
  3. 如果此装置需要维修?

请告诉我们您可能需要哪些日志或其他信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    是否替换了带状电缆(JTAG 电缆)? 您可以尝试使用已知良好的电缆吗?

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav Stilyanov:

    我测试了我的 JTAG 电缆引脚对引脚、没有发现问题。

    此致、

    Mustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、

    您知道指示“U" LED“ LED 的是什么吗?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav Stilyanov:

    我知道它显示了 USB 活动。

    此致、

    Mustafa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa Alkaya:

    这似乎是调试器内部问题。 请通过电子邮件直接联系 Blackhawk:(support@blackhawk-dsp.com)  

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stanislav Stilyanov:

    两周前我已经联系过他们。 他们没有回复我的电子邮件

    此致、

    Mustafa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa Alkaya:

    您是否检查了以下资源? 这可能会有所帮助。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 我遇到错误–100 和错误–286。 你知道这背后的原因吗?

    此致、

    Mustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、

    我将在内部进行检查、我将在 1-2 天后返回给您。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

    1.如果是模拟器、请参阅此页以了解操作模式

    https://www.blackhawk-dsp.com/downloads/docs/guides/Bh560v2Config-UG-05.pdf

    2.请注意,安全模式会进行枚举,但不允许 JTAG 仿真。

    如果您的器件未处于安全模式并且存在错误、请在连接到供电目标板时添加 CCS 测试连接的输出日志  

    3.如果未枚举装置,请按照文档说明将装置置于安全模式,并在下面的链接中更新固件,您可以使用 bhconfig v2 实用程序找到所需的文件  

    https://www.blackhawk-dsp.com/support/docs#BH-XDS-560v2
    如果问题仍然存在、我们可以对设备进行故障分析并将申请发送至 support@blackhawk-dsp.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 CCS2020 目录中的“DTC_Top.JBC"文件“文件替换为 Blackhawk-DSP 站点上的新“DTC_Top.JBC"文件“文件、可以解决该问题。