工具/软件:
尊敬的所有人:
我们的遇到了严重问题 Blackhawk USB560v2 系统跟踪仿真器 。
最近尝试在 Code Composer Studio (CCS 2020) 中使用仿真器后、我们一直遇到连接问题。 以下是当前情况的详细摘要:
- 该仿真器可在设备管理器中识别并通过 USB 接口测试 使用 Bh560v2Config.jar。
- 固件恢复和更新 操作已成功完成。
- LED S2、S3、U 和 5V 亮起 、表示一些活动、但是 A1、A2、A3 和 S1 保持关闭状态 。
- 在 CCS 中、仿真器出现、但所有 CPU 都会保留 已断开连接 。
我们还验证了:
- JTAG 连接和目标硬件正常工作。
- 我们可以使用不同(非 Blackhawk)仿真器成功连接到同一目标、从而排除电路板或处理器的任何问题。
我们正在等待您在以下方面的支持或建议:
- 其他恢复步骤或诊断?
- 是否可以进行低级 JTAG 复位或固件重新闪存?
- 如果此装置需要维修?
请告诉我们您可能需要哪些日志或其他信息。
此致、