This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:QNX 中的 tiipc-mgr 内核转储

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540292/tda4vm-tiipc-mgr-core-dump-in-qnx

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、  

  我们注意到、tiipc-mgr 在运行过程中间歇性崩溃、而不生成 coredump 文件。 是否有人遇到过类似的问题? 在这些情况下、什么会导致 tiipc-mgr 崩溃?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有看到或听到任何其他客户的这种情况。

    这将是 BlackBerry QNX 的问题、说明为什么没有生成 coredump 文件。

    但是、您指出的日志显示核心文件是在/tmp 文件夹中生成的、所以您在那里找不到它吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已确认在最近的系统故障期间未生成内核转储文件。

    请参阅以下信息是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们不确定为什么没有创建核心文件。 这将是 BlackBerry QNX 的问题、因此我们建议联系他们。

    但是、通过查看共享日志、我们发现所需的远程内核要么未正确加载、要么 A72 QNX 没有适当地保留远程内核使用的存储器部分。 建议您在结束时对此进行调查

    谢谢。