工具/软件:
您好、
我使用的是 TDA4VM j721e 评估板。
SDK RTOS: TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm- 09_02_00_05
SDK QNX: TI-PROCESSOR-SDK-QNx_710_j721e_ 09_02_00_04。
QNX: 7.1.
QNX BSP: bsp_ti-j721e-am752x-evm_br-710_be-710_ SVN927158_JBN10。 邮政编码
在制作 QNX 映像时、我卡在缺少 QNx_mpu1_0 的 PDK 库位的位置:
home/test/qnx710/host/linux/x86_64/usr/bin/aarch64-unknown-nto-qnx7.1.0-ld: cannot find /home/test/ti_workspace/SDK/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/psdkqa/pdk/packages/ti/drv/udma/lib/j721e/qnx_mpu1_0/release/udma_apputils.aa72fg: No such file or directory
类似于:
-uDMA_apputils
-ti.osal
-sciclient
到目前为止、我尝试了:
-在 SDK_Builder / make_sdk.sh 中设置 QNX 构建标志
-检查其他 SDK 版本中的文件。
我从哪里获得这些文件、或者我缺失的部分是什么来制作这些文件?
谢谢