This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:QNX 7.1 - Make BSP --缺少 PDK QNx_mpu1_0 libs

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538808/tda4vm-qnx-7-1---make-bsp----missing-pdk-qnx_mpu1_0-libs

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、

我使用的是 TDA4VM j721e 评估板。

SDK RTOS: TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm- 09_02_00_05  

SDK QNX: TI-PROCESSOR-SDK-QNx_710_j721e_ 09_02_00_04。

QNX: 7.1.  

QNX BSP: bsp_ti-j721e-am752x-evm_br-710_be-710_ SVN927158_JBN10。 邮政编码  

在制作 QNX 映像时、我卡在缺少 QNx_mpu1_0 的 PDK 库位的位置:

home/test/qnx710/host/linux/x86_64/usr/bin/aarch64-unknown-nto-qnx7.1.0-ld: cannot find /home/test/ti_workspace/SDK/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/psdkqa/pdk/packages/ti/drv/udma/lib/j721e/qnx_mpu1_0/release/udma_apputils.aa72fg: No such file or directory

类似于:

-uDMA_apputils

-ti.osal

-sciclient

到目前为止、我尝试了:

-在 SDK_Builder / make_sdk.sh 中设置 QNX 构建标志  

-检查其他 SDK 版本中的文件。

我从哪里获得这些文件、或者我缺失的部分是什么来制作这些文件?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的问题。 我们指定的专家目前已离职。 请预计延迟 1-2 天。  

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否遵循了 SDK 文档中所述的构建步骤?

    所有组件(包括 QNX PDK 库)的 PSDK QNX 二进制文件将同时编译并位于路径中 /psdkqa/stage/aarch64le 目录。 您能否在此处运行“tree"命令“命令并共享输出?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出如下:

    ~/ti_workspace/SDK/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/psdkqa/stage/aarch64le/lib$ tree
    .
    ├── dll
    │   ├── devnp-cpsw2g.so
    │   ├── devnp-cpsw2g.so.sym
    │   ├── devnp-cpsw9g.so
    │   ├── devnp-cpsw9g.so.sym
    │   ├── omxil_comp_j7_dec.so
    │   ├── omxil_comp_j7_dec.so.sym
    │   ├── omxil_comp_j7_enc.so
    │   └── omxil_comp_j7_enc.so.sym
    ├── libti-enetlldS.a
    ├── libti-enetlld.so -> libti-enetlld.so.1
    ├── libti-enetlld.so.1
    ├── libti-enetlld.so.1.sym
    ├── libti-ipclldS.a
    ├── libti-ipclld.so -> libti-ipclld.so.1
    ├── libti-ipclld.so.1
    ├── libti-ipclld.so.1.sym
    ├── libti-pdkS.a
    ├── libti-pdk.so -> libti-pdk.so.1
    ├── libti-pdk.so.1
    ├── libti-pdk.so.1.sym
    ├── libti-sciclientS.a
    ├── libti-sciclient.so -> libti-sciclient.so.1
    ├── libti-sciclient.so.1
    ├── libti-sciclient.so.1.sym
    ├── libti-udmalldS.a
    ├── libti-udmalld.so -> libti-udmalld.so.1
    ├── libti-udmalld.so.1
    └── libti-udmalld.so.1.sym
    

    make BSP 命令(或 make all)会查看路径  psdkqa/pdk/packages/ti/drv/UDMA/lib/j721e/QNx_mpu1_0/release/  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是正在构建的 QNX PDK 库。 因此我没有看到任何问题:

    ├──libti-enetllds.a.
    ├──libti-enetlld.so -> libti-enetlld.so.1
    ├──libti-enetlld.so.1
    ├──libti-enetlld.so.1.sym
    ├──libti-ipcllds.a.
    ├──libti-ipclld.so -> libti-ipclld.so.1
    ├──libti-ipclld.so.1
    ├──libti-ipclld.so.1.sym
    ├──libti-pdkS.a.
    ├──libti-pdk.so -> libti-pdk.so.1
    ├──libti-pdk.so.1
    ├──libti-pdk.so.1.sym
    ├──libti-sciclientS.a.
    ├──libti-sciclient.so -> libti-sciclient.so.1
    ├──libti-sciclient.so.1
    ├──libti-sciclient.so.1.sym
    ├──libti-udmalldS.a.
    ├──libti-udmalld.so -> libti-udmalld.so.1
    ├──libti-udmalld.so.1
    └──libti-udmalld.so.1.sym

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,是的,这些谎言是建立的。 但所有股票(例如,制造 BSP)在这样的点:

    home/test/qnx710/host/linux/x86_64/usr/bin/aarch64-unknown-nto-qnx7.1.0-ld:找不到/home/test/ti_workspace/SDK/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/p sdkqa/pdk/packages/ti/drv/uDMA/lib/j721e/QNx_mpu1_0/release/UDMA_apputils.aa72fg :无此类文件或目录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    home/test/qnx710/host/linux/x86_64/usr/bin/aarch64-unknown-nto-qnx7.1.0-ld:找不到/home/test/ti_workspace/SDK/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/p sdkqa/pdk/packages/ti/drv/uDMA/lib/j721e/QNx_mpu1_0/release/UDMA_apputils.aa72fg :无此类文件或目录

    几个问题:

    -我们看到您使用 的是 bsp_ti-j721e-am752x-evm_br-710_be-710_ SVN927158_JBN10。 但是、ZIP 是一个 旧的 BSP、根据我们的发行说明、我们使用 bsp_ti-j721e-am752x-evm_br-710_be-710_进行了验证 SVN947724_JBN57。 邮政编码。 使用 JBN10 需要注意更新。

    -您正在使用 PSDK QNX 提供的安装脚本吗? 此脚本将对 QNX 提供的 BSP 应用特定更新。 请提供有关安装步骤的详细信息。

    -您是否修改了 QNX BSP? 如果是、您能告诉我们您做了哪些修改吗?

    请告诉我们。

    谢谢。