This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:dsi_p_clk 没有速率

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494826/am62l-dsi_p_clk-has-no-rate

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他器件: AB15

工具/软件:

MIPI-DSI 已连接到 mipi 屏幕、但当前未显示该屏幕。
请注意 dsi_p_clk 不速率、为什么会这样?如何对问题进行故障排除? 请提供指南。

使用命令“modetest -M tidss““cat /sys/kernel/debug/dri/30200000.dss/state “"kmsprint"查看“查看以下“以下内容:

root@am62lxx-evm:~# kmsprint 
[  984.281069] mipi rad panel get mode 
Connector 0 (41) DSI-1 (connected)
  Encoder 0 (40) NONE
    Crtc 0 (39) 1200x1920@58.53 156.000 1200/80/24/60/- 1920/20/4/10/- 59 (58.53) 0xa 0x48
      Plane 0 (32) fb-id: 43 (crtcs: 0) 0,0 1200x1920 -> 0,0 1200x1920 (AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 XB12 RX12 XR15 XB15 XR24 XB24 RX24 BX24 XR30 XB30 YUYV UYVY NV12)
        FB 43 1200x1920
root@am62lxx-evm:~# 
root@am62lxx-evm:~# 
root@am62lxx-evm:~# 
root@am62lxx-evm:~# modetest -M tidss
[ 1015.324690] mipi rad panel get mode 
Encoders:
id	crtc	type	possible crtcs	possible clones	
40	39	none	0x00000001	0x00000001

Connectors:
id	encoder	status		name		size (mm)	modes	encoders
41	40	connected	DSI-1          	135x216		1	40
  modes:
	index name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot
  #0 1200x1920 58.53 1200 1280 1304 1364 1920 1940 1944 1954 156000 flags: nhsync, nvsync; type: preferred, driver
  props:
	1 EDID:
		flags: immutable blob
		blobs:

		value:
	2 DPMS:
		flags: enum
		enums: On=0 Standby=1 Suspend=2 Off=3
		value: 0
	5 link-status:
		flags: enum
		enums: Good=0 Bad=1
		value: 0
	6 non-desktop:
		flags: immutable range
		values: 0 1
		value: 0
	4 TILE:
		flags: immutable blob
		blobs:

		value:
	42 panel orientation:
		flags: immutable enum
		enums: Normal=0 Upside Down=1 Left Side Up=2 Right Side Up=3
		value: 0

CRTCs:
id	fb	pos	size
39	43	(0,0)	(1200x1920)
  #0 1200x1920 58.53 1200 1280 1304 1364 1920 1940 1944 1954 156000 flags: nhsync, nvsync; type: preferred, driver
  props:
	24 VRR_ENABLED:
		flags: range
		values: 0 1
		value: 0
	27 CTM:
		flags: blob
		blobs:

		value:
	28 GAMMA_LUT:
		flags: blob
		blobs:

		value:
	29 GAMMA_LUT_SIZE:
		flags: immutable range
		values: 0 4294967295
		value: 256

Planes:
id	crtc	fb	CRTC x,y	x,y	gamma size	possible crtcs
32	39	43	0,0		0,0	0       	0x00000001
  formats: AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 XB12 RX12 XR15 XB15 XR24 XB24 RX24 BX24 XR30 XB30 YUYV UYVY NV12
  props:
	8 type:
		flags: immutable enum
		enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2
		value: 1
	30 IN_FORMATS:
		flags: immutable blob
		blobs:

		value:
			01000000000000001d00000018000000
			01000000900000004152313241423132
			52413132524731364247313641523135
			41423135415232344142323452413234
			42413234524732344247323441523330
			41423330585231325842313252583132
			58523135584231355852323458423234
			52583234425832345852333058423330
			59555956555956594e56313200000000
			ffffff1f000000000000000000000000
			0000000000000000
		in_formats blob decoded:
			 AR12:  LINEAR(0x0)
			 AB12:  LINEAR(0x0)
			 RA12:  LINEAR(0x0)
			 RG16:  LINEAR(0x0)
			 BG16:  LINEAR(0x0)
			 AR15:  LINEAR(0x0)
			 AB15:  LINEAR(0x0)
			 AR24:  LINEAR(0x0)
			 AB24:  LINEAR(0x0)
			 RA24:  LINEAR(0x0)
			 BA24:  LINEAR(0x0)
			 RG24:  LINEAR(0x0)
			 BG24:  LINEAR(0x0)
			 AR30:  LINEAR(0x0)
			 AB30:  LINEAR(0x0)
			 XR12:  LINEAR(0x0)
			 XB12:  LINEAR(0x0)
			 RX12:  LINEAR(0x0)
			 XR15:  LINEAR(0x0)
			 XB15:  LINEAR(0x0)
			 XR24:  LINEAR(0x0)
			 XB24:  LINEAR(0x0)
			 RX24:  LINEAR(0x0)
			 BX24:  LINEAR(0x0)
			 XR30:  LINEAR(0x0)
			 XB30:  LINEAR(0x0)
			 YUYV:  LINEAR(0x0)
			 UYVY:  LINEAR(0x0)
			 NV12:  LINEAR(0x0)
	34 zpos:
		flags: range
		values: 0 0
		value: 0
	35 COLOR_ENCODING:
		flags: enum
		enums: ITU-R BT.601 YCbCr=0 ITU-R BT.709 YCbCr=1
		value: 0
	36 COLOR_RANGE:
		flags: enum
		enums: YCbCr limited range=0 YCbCr full range=1
		value: 1
	37 alpha:
		flags: range
		values: 0 65535
		value: 65535
	38 pixel blend mode:
		flags: enum
		enums: Pre-multiplied=0 Coverage=1
		value: 0

Frame buffers:
id	size	pitch

root@am62lxx-evm:~# 
root@am62lxx-evm:~# 
root@am62lxx-evm:~# 
root@am62lxx-evm:~# cat /sys/kernel/debug/dri/30200000.dss/state
plane[32]: plane-0
	crtc=crtc-0
	fb=43
		allocated by = [fbcon]
		refcount=2
		format=XR24 little-endian (0x34325258)
		modifier=0x0
		size=1200x1920
		layers:
			size[0]=1200x1920
			pitch[0]=4800
			offset[0]=0
			obj[0]:
				name=0
				refcount=2
				start=00100000
				size=9216000
				imported=no
				dma_addr=0x00000000bcf00000
				vaddr=000000009718aacd
	crtc-pos=1200x1920+0+0
	src-pos=1200.000000x1920.000000+0.000000+0.000000
	rotation=1
	normalized-zpos=0
	color-encoding=ITU-R BT.601 YCbCr
	color-range=YCbCr full range
	color_mgmt_changed=0
crtc[39]: crtc-0
	enable=1
	active=1
	self_refresh_active=0
	planes_changed=1
	mode_changed=0
	active_changed=0
	connectors_changed=0
	color_mgmt_changed=0
	plane_mask=1
	connector_mask=1
	encoder_mask=1
	mode: "1200x1920": 59 156000 1200 1280 1304 1364 1920 1940 1944 1954 0x48 0xa
connector[41]: DSI-1
	crtc=crtc-0
	self_refresh_aware=0
	max_requested_bpc=0
	colorspace=Default
root@am62lxx-evm:~# 
root@am62lxx-evm:~# 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 mazel:

    如果你不介意你可以分享 ​​1200x1920 与 fps 39Hz 的发怒参数.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于您的工作显示屏还使用 4 通道 MIPI-DSI 接口、请分享以下内容 时序参数 中的示例 1200x1920 分辨率、39Hz 刷新率 ? 我进行调试会非常有帮助、因为我目前使用的显示器分辨率相同、但无法获取 GUI 输出。

    此外、我想知道:

    • 正确打开并初始化显示屏后、 您在屏幕上具体看到了什么?

      • 是的 Linux 控制台 Weston 桌面版 或任何其他输出?

    • 如果可能、您还能分享一个 屏幕照片 何时正常工作?

    此信息将极大地帮助比较配置和识别任何不匹配情况。

    此致、
    Dheeraj k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    未显示 Weston GUI。 4 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果没有 Weston GUI ,那么你在显示屏上看到了什么? 智能家居还是控制台登录页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过使用帧缓冲器在显示器上播放任何视频? 如果是、您能否分享所显示内容的视频捕获或图像?

    我目前面临的问题与您之前描述的类似—我的显示屏仅显示测试模式、即使所有数据和时钟信号看起来都是正确的。 我无法获得任何实际内容以显示在屏幕上。

    查看您能展示的内容可能会帮助我识别出我这边出现了什么问题。 请将其作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有尝试播放视频、启动时显示控制台、测试电容式触控显示屏正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,请您测试一次视频播放.

    gst-launch-1.0 filesrc location=/ bbb.mp4! 汤底鱼! 视频刻度! 视频转换! 视频/x-raw、宽度=800、高度=480! fbdevsink device=/dev/fb0

    您是否也能分享时序参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享您的控制台的外观? 如果您只能在引导后附加显示屏的照片、将会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    只是为了确认您在给出命令 kmstest 时是否在屏幕上看到了任何内容?

    在任何时候、您是否在屏幕上看到过类似这样的内容? 还是只在顶部闪烁一个光标? 请附上控制台外观的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我无法测试播放视频,如果我这样做,我会让你知道结果,这可以在目前显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:

    感谢您的更新。 您是否尝试过提供命令 systemctl restart Weston。  
    您能否分享您为此显示屏设置的计时参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我的系统中没有添加 Weston、因此我无法对其进行测试。 但是、我执行 psplash 时会动态显示进度条。

    Root@am62lxx-EVM:~# kmstest
    连接器 0/@41:DSI-1
    CRTC 0/@39:1200x1920@39.38 101.550 1200/48/32/56/- 1920/3/3/4/- 39 (39.38) 0xA 0x48
    平面 0/@32:0、0-1200x1920
    FB 44 1200x1920-XR24
    按 ENTER 键退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您正在使用的显示名称? 此外、您是否panel-simple为此显示器使用了驱动程序? 如果是、您是否也可以共享面板驱动程序和相应的器件树源 (DTS) 片段?

    我在panel-simple驱动程序中增加了对该分辨率的支持、但面板在我这边没有正确探测 我只是想确认一下、您是否只添加了时序参数和兼容字符串、或者是否进行了任何其他更改?

    非常感谢您的帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    驱动程序引用 tc3588762.c、主要变化是时序、否则没有其他变化。  器件树与 k3-am62l3-EVM-DSI-RPI-7inch-panel.dtso 基本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不是您正在使用的 DTS 吗?

    &dss {
    	status = "okay";
    	bootph-all;
    };
    
    &dss_ports {
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	port@0 {
    		reg = <0>;
    
    		dpi_out: endpoint {
    			remote-endpoint = <&dsi0_in>;
    		};
    	};
    };
    
    &dphy_tx0 {
    	status = "okay";
    	bootph-all;
    };
    
    &dsi0 {
    	status = "okay";
    	bootph-all;
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	ports {
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <0>;
    
    		port@0 {
    			reg = <0>;
    			dsi0_out: endpoint {
    				remote-endpoint = <&panel_in>;
    			};
    		};
    
    		port@1 {
    			reg = <1>;
    			dsi0_in: endpoint {
    				remote-endpoint = <&dpi_out>;
    			};
    		};
    	};
    
    	panel@0 {
    		compatible = "qunxin,cg10132010";
    		v3p3-supply = <&vcc_3v3_sys>;
    		v1p8-supply = <&vcc_1v8>;
    		reg = <0>;
    		ports {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    			port@0 {
    				reg = <0>;
    				panel_in: endpoint {
    					remote-endpoint = <&dsi0_out>;
    				};
    			};
    		};
    	};
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我最终得到了类似于 k3-am62l3-evm-dsi-Rpi-7inch-panel.dtso 的内容、时序写入 panel-simple.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用同一个 AM62L3-EVM 板来测试显示内容、对吧? 我注意到、在器件树源代码中bridge_regdisplay_reg定义了一些和条目。 这些是否是显示器正常工作所必需的?

    此外、我想确认一下、reg您的电路板设置中是否实际安装了所有这些条目并且这些条目可用?您能否分享您从  k3-am62l3-evm-DSI-RPI-7inch-panel.dtso 更改过的 DTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不使用这些电源、电桥与面板和 EVM 类似。

    /dts-v1/;
    /plugin/;
    
    #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
    #include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>
    #include <dt-bindings/pwm/pwm.h>
    #include "k3-pinctrl.h"
    
    &{/} {
    
    	bridge_reg: bridge-regulator {
    		compatible = "regulator-fixed";
    		regulator-name = "bridge_reg";
    		regulator-min-microvolt = <3300000>;
    		regulator-max-microvolt = <3300000>;
    		enable-active-high;
    		regulator-always-on;
    		regulator-boot-on;
    		vin-supply = <&vcc_3v3_sys>;
    	};
    
    	mipi_backlight: mipi-backlight {
    		compatible = "pwm-backlight";
    		pwms = <&epwm0 1 500000 PWM_POLARITY_INVERTED>;
    		status = "okay";
    		brightness-levels =
    			< 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
    			10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    			20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    			30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
    			40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    			50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
    			60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
    			70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
    			80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
    			90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
    			100>;
    		default-brightness-level = <80>;
    	};
    
    	panel0 {
    		compatible = "qx,1200x1920-dsi";
    		backlight = <&mipi_backlight>;
    
    		port {
    			panel_in: endpoint {
    				remote-endpoint = <&panel_bridge_out>;
    			};
    		};
    	};
    };
    
    &pmx0 {
    	main_epwm0_pins_default: main-epwm0-pins-default {
    		pinctrl-single,pins = <
    			AM62LX_IOPAD(0x01a4, PIN_OUTPUT, 2) /* (D11) SPI0_CS1.EHRPWM0_B */
    		>;
    	};
    };
    
    &dss {
    	status = "okay";
    	bootph-all;
    };
    
    &dss_ports {
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	port@0 {
    		reg = <0>;
    
    		dpi_out: endpoint {
    			remote-endpoint = <&dsi0_in>;
    		};
    	};
    };
    
    &dphy_tx0 {
    	status = "okay";
    	bootph-all;
    };
    
    &dsi0 {
    	status = "okay";
    	bootph-all;
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	ports {
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <0>;
    
    		port@0 {
    			reg = <0>;
    			dsi0_out: endpoint {
    				remote-endpoint = <&panel_bridge_in>;
    			};
    		};
    
    		port@1 {
    			reg = <1>;
    			dsi0_in: endpoint {
    				remote-endpoint = <&dpi_out>;
    			};
    		};
    	};
    
    	bridge@0 {
    		compatible = "qx,qta760";
    		reg = <0>;
    		vddc-supply = <&bridge_reg>;
    		ports {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    			port@0 {
    				reg = <0>;
    				panel_bridge_in: endpoint {
    					remote-endpoint = <&dsi0_out>;
    				};
    			};
    
    			port@1 {
    				reg = <1>;
    				panel_bridge_out: endpoint {
    					remote-endpoint = <&panel_in>;
    				};
    			};
    		};
    	};
    };
    
    &epwm0 {
    	pinctrl-names = "default";
    	pinctrl-0 = <&main_epwm0_pins_default>;
    	status = "okay";
    };
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享您的器件树源 (DTS)。 感谢您的支持!

    执行视频测试后、请告诉我您的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以播放视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于显示屏现在几乎完全集成、并且我已经进行了必要的终端更改、因此仍然无法在屏幕上看到任何输出。 如果您能分享此显示屏使用的时序参数、将会非常有用。

    我非常感谢您在整个过程中提供的支持和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:

    您是否正在使用本主题前面提到的此分辨率:  

      .clock  =  160000
      .hdisplay  =  1200
      .hSYNC_START  =  1200  +  80
      .hSYNC_END  =  1200  +  80 +   24
      .htotal  =  1200  +  80  +  24 +   60
      .vdisplay  =  1920
      .vsync_start  =  1920  +  20
      .vsync_end  =  1920  +  20 +   4
      .vtotal  =  1920  +  20 +   4 +   10
      .width_mm  =  135
      .height_mm  =  216
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天在答复中给了你时间。

    Root@am62lxx-EVM:~# kmstest
    连接器 0/@41:DSI-1
    CRTC 0/@39:1200x1920@39.38 101.550 1200/48/32/56/- 1920/3/3/4/- 39 (39.38) 0xA 0x48
    平面 0/@32:0、0-1200x1920
    FB 44 1200x1920-XR24

    “CRTC 0/@39:1200x1920@39.38 101.550 1200/48/32/56/- 1920/3/3/4/- 39 (39.38) 0xA 0x48“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试过、但我收到了一个错误、比如没有找到 CRTS 或大小。因此、您可以分享您在面板简单驱动程序中添加的时序结构吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .clock = 101550、
    .hdisplay = 1200、
    .hSYNC_START = 1200 + 48、
    .hSYNC_END = 1200 + 48 + 32、
    .htotal = 1200 + 48 + 32 + 56、
    .vdisplay = 1920、
    .vsync_start = 1920 + 3、
    .vsync_end = 1920 + 3 + 3、
    .vtotal = 1920 + 3 + 3 + 4、

    与 kestest 的对应关系是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,只是为了确认一件事。有了这个分辨率,你已经看到了在显示器中的测试模式,而运行脚本,你已经在这个线程中共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否分享以下 2 个寄存器的输出:

    devmem2 0x30500008:
    devmem2 0x3050000C:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:

    正如你所说:  我不使用这些电源、电桥与面板和 EVM 类似。

    您能告诉我为什么使用的电桥与 EVM 中使用的电桥不同?

    您正在使用: qx,qta760
    所用的 EVM 桥接器是:  TC358762

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:  

    此外,您已验证的显示是 MIPI-DSI 显示器或 RGB 显示器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚刚重新创建了一个文件并更改了名称、我保留了原始文件。
    MIPI-DSI 显示我没有 RGB。

    root@am62lxx-EVM:~# devmem2 0x30500008
    /dev/mem 已打开。
    存储器映射到地址 0xffff944b9000。
    读取地址 0x30500008 (0xff944b9008):0x00000017
    Root@am62lxx-EVM:~#
    Root@am62lxx-EVM:~# devmem2 0x3050000C
    /dev/mem 已打开。
    存储器映射到地址 0xff9915b000。
    读取地址 0x3050000C (0xff9915b00c):0x000040F9
    Root@am62lxx-EVM:~#
    Root@am62lxx-EVM:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:

    很抱歉延迟响应、感谢您提供寄存器值。  

    您能告诉我为什么使用的电桥与 EVM 中使用的电桥不同? - 它是否取决于您所使用的显示屏。 您能分享所显示的器件型号吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:  

    你能告诉我这个寄存器的输出吗,它会很有帮助。

    K3conf 读取 0x305000B0  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:

    您能告诉我您使用的是哪个型号屏幕吗?

    非常感谢