请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2754-Q1工具/软件:
您好团队:
我 每秒使用 SDL_VTM_getTemp 读取一次 SOC 温度、
并且、无论运行时间如何、温度读取都相同、并且在 POR 完成后、温度会发生变化。

我参考 SDK 中的 VTM 示例进行配置、
请参阅以下用于读取温度的代码、

请告知我们、若要正确读取温度、还需要任何其他配置、
此致
Priyadarshini U