This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:VTM 温度读取在没有 POR 的情况下不更新

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537585/am2754-q1-vtm-temperature-read-not-updating-without-por

器件型号:AM2754-Q1


工具/软件:

您好团队:
我 每秒使用 SDL_VTM_getTemp 读取一次 SOC 温度、
并且、无论运行时间如何、温度读取都相同、并且在 POR 完成后、温度会发生变化。

我参考 SDK 中的 VTM 示例进行配置、

请参阅以下用于读取温度的代码、

请告知我们、若要正确读取温度、还需要任何其他配置、

此致

Priyadarshini U  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:
    这与 VTM Instance1 配合使用。

    谢谢你。