This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MMC1 上拉

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540864/am625-mmc1-pull-up

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具/软件:

尊敬的团队:

对于 MMC1 (SD) MMC1_DAT0-3 和 MMC1_CMD 线路、在不同文档上建议使用不同的上拉电阻值。

sprad21h 和 sprado3a 建议使用 47kΩ  

然而

SK-AM62B-P1 原理图显示了 10kΩ

应该遵循哪些原则?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    感谢您的查询。

    [引述 userid=“499871" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540864/am625-mmc1-pull-up

    SK-AM62B-P1 原理图显示了 10kΩ

    应该遵循哪些原则?

    [/报价]

    我们最初使用的是 10K、可在 SK-AM62B-P1 上看到。 我们将在下一个版本中更新这些值。

    根据与器件专家的讨论、我们意识到、当使用 10K 外部上拉电阻且处理器内部上拉电阻意外启用时、上拉电阻可能会超出 SD 卡规格。

    即使在内部上拉电阻意外启用的使用情况下、使用 47k 也可确保上拉电阻处于 SD 卡规格范围内。

    此致、

    Sreenivasa.