请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540864/am625-mmc1-pull-up
器件型号:AM625主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1
工具/软件:
尊敬的团队:
对于 MMC1 (SD) MMC1_DAT0-3 和 MMC1_CMD 线路、在不同文档上建议使用不同的上拉电阻值。

sprad21h 和 sprado3a 建议使用 47kΩ
然而
SK-AM62B-P1 原理图显示了 10kΩ
应该遵循哪些原则?
此致、
Mari Tunnoda