Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
关于电子保险丝钥匙编程:
由于 DAF DSM 工程和 FPK 10.25 英寸工程共享相同的 eMMC 引导地址(两个 0x0)、因此在 Keywriter 编程期间需要进行“重定位“操作:
基于以下 eMMC 分区(有源侧 A 分区):
0x0 地址包含 sbl_emmc_linux_stage1_xxx.tiimage。
离线编程期间:
步骤 1: tiboot3.bin 首先覆盖 sbl_emmc_linux_stage1_xxx.tiimage AT 地址 0x0。
步骤 2: Keywriter 编程完成后 sbl_emmc_linux_stage1_xxx.tiimage 、必须将无源侧 B 的相同内容复制回侧 A
这两个步骤统称为“重定位“操作。
我查看了 DAF DSM 代码并发现了一个问题:
FPK 项目使用 eMMC。 对于 R-CORE (Cortex-R)、TI 是否提供驱动程序来执行中所述的侧 B 到侧 A 复制操作 步骤 2. ?
如果没有、TI 对于实现此“重定位“操作有哪些建议?