This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:[security][eMMC 驱动程序基于 SDK10.1]在编辑 Keywriter 源代码时需要 TI 提供 eMMC 驱动程序

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540793/am625-security-emmc-driver-based-on-sdk10-1-need-emmc-driver-from-ti-when-editing-the-keywriter-source-code

器件型号:AM625
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

关于电子保险丝钥匙编程:

由于 DAF DSM 工程和 FPK 10.25 英寸工程共享相同的 eMMC 引导地址(两个 0x0)、因此在 Keywriter 编程期间需要进行“重定位“操作:

基于以下 eMMC 分区(有源侧 A 分区):
0x0 地址包含 sbl_emmc_linux_stage1_xxx.tiimage

离线编程期间:
步骤 1:  tiboot3.bin 首先覆盖 sbl_emmc_linux_stage1_xxx.tiimage  AT 地址 0x0。
步骤 2:  Keywriter 编程完成后 sbl_emmc_linux_stage1_xxx.tiimage 、必须将无源侧 B 的相同内容复制回侧 A

这两个步骤统称为“重定位“操作。

我查看了 DAF DSM 代码并发现了一个问题:

FPK 项目使用 eMMC。 对于 R-CORE (Cortex-R)、TI 是否提供驱动程序来执行中所述的侧 B 到侧 A 复制操作  步骤 2.

如果没有、TI 对于实现此“重定位“操作有哪些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在 Keywriter SysConfig 文件中添加 MMCSD 模块。 然后、您可以根据需要执行 R/W 操作。