主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1
工具/软件:
尊敬的专家:
DTS 背光
ENABLE-GPIO =<&MAIN_GPIO0 34 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
此 GPIO 是否需要与背光一起使用?
LCD_bl:背光{
Compatible =“PWM-Blightning";“;
电源=<&VCC_3V3_SYS>;
PWM =<&epwm2 1 50000 0>;
ENABLE-GPIO =<&MAIN_GPIO0 34 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
亮度级别=<0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 99 100>;
默认亮度级别=<100>;
};
谢谢
Daniel