This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:DTS 背光设置问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534924/processor-sdk-am62x-dts-backlight-setting-problem

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具/软件:

尊敬的专家:

DTS 背光

ENABLE-GPIO =<&MAIN_GPIO0 34 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  

此 GPIO 是否需要与背光一起使用?

 LCD_bl:背光{

               Compatible =“PWM-Blightning";“;

               电源=<&VCC_3V3_SYS>;

               PWM =<&epwm2 1 50000 0>;

               ENABLE-GPIO =<&MAIN_GPIO0 34 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

               亮度级别=<0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

                                                         21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

                                                         41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60

                                                         61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

                                                         81 82 83 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 99 100>;

               默认亮度级别=<100>;

       };

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、  

    感谢您的查询。

    查询是否与任何 SK 相关? 帮助我了解您正在使用的 SK。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sreenivasa

    BR2_Linux_kernel_custom_repo_version=“10.01.10"</s>“

    如果两个 PWM 要使用不同的频率、它们是否需要使用不同的 PWM(例如 epwm0 epwm1)?
    因为背光限制为固定频率是没有道理的、因此 PWM 蜂鸣器不能改变声音(只有一个声音)

    使能 GPIO 主要是了解其功能、以便我们可以考虑是否需要为其配置额外的 GPIO

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、  

    谢谢你。

    如果两个 PWM 要使用不同的频率、它们是否需要使用不同的 PWM、例如 epwm0 epwm1?

    这应该会起作用

    [引述 userid=“445448" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534924/processor-sdk-am62x-dts-backlight-setting-problem/5905312 #5905312“]

    因为背光限制为固定频率是没有道理的、因此 PWM 蜂鸣器不能改变声音(只有一个声音)

    使能 GPIO 主要是了解其功能、以便我们可以考虑是否需要为其配置额外的 GPIO

    [/报价]

    不确定我是否了解您的意见。 请确认您是否有疑问或此陈述。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sreenivasa

    客户想知道背光控制是否必须与 GPIO 配对以控制背光亮度?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、  

    谢谢你。

    客户想知道背光控制是否必须与 GPIO 配对才能控制背光亮度?

    请详细说明您的查询。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa

    请告诉我们、无论我们 是否在背光节点中设置了“enable-GPIO"属性“属性、背光功能有何区别?

    在之前的 am571x 产品中、我们没有此 GPIO、因此我们需要了解其优缺点。 “你是什么人?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    谢谢你。

    我不确定我是否理解该查询。

    您能否描述问题、包括供讨论的参考原理图?

    查询是否与任何 SK 相关? 帮助我了解您正在使用的 SK。

    请澄清。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sreenivasa

    “你说什么? am6234?

    BR2_Linux_kernel_custom_repo_version=“10.01.10"</s>“

    BR2_Linux_kernel_INTREE_dts_name=“ti/k3-am625-sk"</s>“

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_01_10_04/exports/docs/linux/Foundational_Components、Kernel_Drivers Kernel/Kernel/PWM.html

    它未显示什么  是启用 GPIO、我可以看到其他线程正在使用它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    谢谢你。

    我来回顾一下反馈意见。

    SK 是什么意思? am6234?

    SK 表示入门套件。 我在检查您是指定制电路板还是入门套件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的定制电路板设计基于 SK-AM62B-P1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    谢谢你。

    如果我们在 SK 中讨论的电路、请让我进入部分。

    如果这是定制实现、请分享该部分的 PDF 原理图。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    我不确定我是否了解有关 GPIO 的查询。

    GPIO 连接到一个“与运算“逻辑、以启用 LED 驱动器运行。

    默认值为下拉 (DISABLE)。

    应该将输入拉高或将 GPIO 配置为输出和电平为高电平才能启用。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sreenivasa

    我们需要了解此(“enable-GPIO")“)SW 配置在器件树中的功能。

    不,如何启用背光....

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    谢谢你。

    让我在内部进行检查并指派给软件专家。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    请分享您正在使用的开发环境详细信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    抱歉,我找到了信息。

    BR2_Linux_kernel_custom_repo_version=“10.01.10"</s>“

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa

    请帮助 分配 TT。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的关注、我们为该主题指定了专家支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:
    请查看以下示例:
    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-beagleplay.dts?h=ti-linux-6.12.y#n643 
    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-beagleplay-lincolntech-lcd185-panel.dtso?h=ti-linux-6.12.y#n24 

    启用 GPIO 基本上会启用 BL_EN_3V3 GPIO 线路、该线路(示例)beagleplay 板通过 OLDI 引脚路由到显示面板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以将 GPIO_LED_EN 引脚分配至此背光节点吗  

    例如-> ENABLE-GPIO =<&MAIN_GPIO0 34 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    如果自定义硬件将 GPIO0_34 连接到面板、则分配 GPIO0_34 不应该有任何问题。

    您可以查看数据表的引脚属性以确保 GPIO0_34 引脚不会被另一个外设使用: https://www.ti.com/lit/gpn/am625

    Beagleplay 文档提供了有关其电路板已实施该布局的更多信息: git.beagleboard.org/.../BeaglePlay_sch.pdf

    此致、

    Anshu