This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:加载 MCU 内核时、没有源可用于"main + 0x28 () 错误

Guru**** 2616205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533354/processor-sdk-j784s4-facing-no-source-available-for-main-0x28-error-while-loading-mcu-cores

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4


工具/软件:

您好@Chester Gillon 和团队、

我正在开发定制 J784S4 电路板、我已在 app_cfg.h 中启用了 mcu3_0 内核并在 CCS 中加载了.out 文件。 但它没有正确地指向 main。

这是错误、

但对于 c7x_1、它的所有指向都正确。

您能否说明此问题可能是什么、以及如何解决?  

提前感谢、
Swedha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swedha:

     您能否确认能够加载 MCU2_0 的固件并且它正确指向源?

    不管怎样,我会检查这从我的身边,你会更新你下周.

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Gokul S,感谢您的答复。

    对于 MCU2_0、我遇到的错误也是一样的。

    您能否尽快回复此问题?

    提前感谢
    Swedha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swedha:

    您是否可以尝试刷写调试固件并加载.out 文件进行调试构建?

    您可以通过在$(psdkra)/sdk_builder/build_flags.mak 中更改配置文件?= debug 来启用调试编译

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi @Gokul S,
    让我试着回到这里。

    谢谢。此致、
    Swedha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi @Gokul S,
    在尝试在调试模式下进行编译时、我遇到以下错误。

    未定义            首次引用
     符号                        
    -----             ------------------------
    freertosresetvectors                  

     

    错误:未解析的符号保留
    警告:入口点符号“_freertosresetvectors"未“未定义
    警告:未找到合适的入口点;设置为 0
    错误:链接过程中遇到错误;
      “/CascadeCore/Firmware/SDKs/ti-processor-sdk-09_02_00/ti-processor-sdk-rtos-
      j784s4-evm-09_02_00_05/vision_apps/out/J784S4/R5F/freertos/debug/vx_app_RTOS
      _linux_mcu4_1.out“未构建
    tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令退出代码 1 失败(使用-v 查看调用)

    您能告诉我这个问题是什么吗?

    提前感谢、
    Swedha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi @Gokul S,

    感谢您的及时回复。

    我不知道会发生什么变化。 我正在再次下载、我将查看并返回此处。

    谢谢、
    Swedha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swedha:

    我在调试编译的设置中没有看到此错误。

    您是否修改了默认 SDK 中的任何内容? 您还可以执行干净构建。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swedha:

    当然、我会等待您的更新

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我将等待您的更新

    Hi @Gokul S,  

    再次下载后、我能够纠正加载 MCU 内核时的上述问题。  

    谢谢您、
    Swedha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swedha:

    问题解决后是否可以关闭此主题?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    好的、请。 您可以关闭此主题。 感谢您的响应和支持。

    此致、
    Swedha R