This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442BSFGHAALV

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535801/am6442-am6442bsfghaalv

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:DP83869TMDS64EVM

工具/软件:

您好、

我负责使用 125MHz 处的 RGMII 接口对 AM6442BSFGHAALV 处理器和 DP83869HMRGZT PHY 进行信号完整性分析 。 对于在驱动器侧(处理器)使用 1 英寸布线和 0Ω 串联电阻的 TX 信号 (TX DATA、TX CLK、TX CTRL)、我观察到了振铃。 当我增大连接到 22Ω 的电阻器时、下降时间超出了 0.75ns 的目标范围、达到了约 1ns。 上升时间也接近可接受范围的边沿。 进一步增加串联电阻会降低信号质量。 我将分享我获得的结果快照以及我们的目标参数范围。 在这种情况下、您能否建议一种更好的终端调优方法?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phamitha、  

    感谢您的查询。

    帮助我了解您是否 遇到 0R 或 22R 串联电阻器的通信问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    上图展示了我们使用串联电阻器进行端接的设计、其各自的眼图不太好、即眼图边界穿过眼罩的位置。 您能建议我们更好地终止这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    谢谢你。

    您能否确认是否遇到任何通信问题或仅执行仿真

    您能分享探测到的时钟信号图像吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    我们对 主板上的 AM644 和 定制子板上的 DP83869 执行仿真、后者进行了板对板分析。 现在、您能否  针对 TX 信号线的串联终端问题提出一种解决方案、并请确认 AM64x SR 2.0 是否是最新的 IBIS 模型? 或分享 AM644 的最新 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    谢谢你。

    您能否共享探测到的时钟信号图像。

    您能否分享上述时钟信号图?

    我 怀疑我们 利用上升时间 来检查 RGMII 信号的完整性。 我必须与专家核实。

    您是否从 TI.com 下载了 IBIS - TI.com 上的 IBIS 模型是更新的模型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    上图展示了探测的时钟信号。  

    我们从 AM6442 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 下载 IBIS 模型 

    为什么在连接 DP83869HMRGZT PHY 的 TMDS64EVM RGMII 接口的驱动器端(AM6442BSFGHAALV 处理器)上不添加终端电阻器?

    此致、  

    Fhamitha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    谢谢你。

    帮助我了解 SOC 时钟输出引脚附近或 EPHY 输入端的探测点。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 phy 的输入端探测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    谢谢你。

    让我与专家核实一下、然后回来。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    只是跟进我 之前的邮件。 如果有任何更新、请告知我?

    此致、

    Fhamitha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    谢谢你。

    我正在与仿真专家联系、

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    请参阅我收到的以下意见和讨论摘要:

    1. 如果他们关注信号质量、下面提供了一些有关改进信号质量的可能方法的建议。 他们可以采用最适合其设计的方法。

     

    建议

    它有何帮助?

    a.

    添加串联端接

    有助于减少反射并有助于提高信号质量

    b.

    增加虚拟负载电容

    这有助于减少返回反射。 两端的平衡电容可减少整体反射

    c.

    布线长度增加

    防止异相反射在仍在转换时影响入射信号

    d.

    A、B、C 的组合

    更好的上升/下降并改善整体眼图以及 A、B、C 的组合、从而减少反射

     

    客户附上了眼图–不确定它们是如何生成的以及眼图是否适用于 RGMII TX 时钟。

    时钟波形似乎具有多种失真、导致上升时间发生变化。

    您是否对客户分享的时钟波形有任何评论?

    sdm>>下表中的建议都应该有助于改善时钟的波形。

     

    关于下表、您是否有一个可以在两端添加的盖子。

    sdm>>表中的电容仅用于在负载端添加、以“补偿“负载中较低的 Ccomp。

    没有具体值–这将取决于 AM4x SoC 和客户 PHY 中 Total (Ccomp + Cpkg) 值的差异

    通常为几个 PFS 的数量级

     

    学员、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享  AM6442BSFGHAALV 的最新 IBIS 模型? 我们使用这两款 ibis 模型 sprm730e 和 sprm810 完成了仿真、但这些模型中存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    谢谢你。

    请详细说明问题。

    TI.com 上的模型是最新的。

    如果您希望对驱动强度进行编程、则不支持该设置。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    在当前 IBIS 模型中使用 0 欧姆串联电阻器时、即使只有 1 英寸布线、我也会遇到单调性问题和振铃。 当我使用 22Ω 或 33Ω 等端接电阻器时、波形会有所改善、但上升/下降时间超出规格。 我们怀疑模型本身可能存在问题。 在 TI 网站上、我看到了适用于该处理器的四种不同 IBIS 模型、您能否确认哪一个是最新版本或精度最高的版本? 之前、我们使用的是 SPRM730D 和 SPRM810 模型