This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:ETH 驱动程序的代码编译错误

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532246/processor-sdk-am62x-code-compilation-error-for-eth-driver

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

您好团队:

MCAL 软件包:MCAL Sitara_SitaraMPU_10.01.00.02

编译器: arm-clang-3.2.0_LTS

在集成上述 MCAL 软件包中的 ETH 驱动程序时、报告了以下代码编译错误:

所有这些符号都在 LLD_ARM_R5.asm 中引用。

 在构建中包含 LLD_ARM_R5.asm 后、会报告以下错误消息:

我们使用的是 ARM-CLANG-3.2.0_LTS、汇编器 无法识别或支持“;“进行注释。 将“;“替换为“@“或“/"编译“编译看起来正常。

请您就此提供反馈意见。

BR、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    看起来你只更新了评论//从;. 此更改不应导致任何问题。 您可以继续进行此操作。

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar:
    感谢您的确认。

    BR、
    Shubham