请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRA714工具/软件:
尊敬的团队成员:
我们正在考虑采用 DRA714。
此芯片 MPU 的最大频率为 600MHz。

■问题
当配置为 400MHz 或 300MHz 时、
这是否仍在 TI 的保证工作范围内?
根据以前的员额、
可以通过修改 SDK 中包含的器件树来调整频率、如下所示。
--- a/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
@@ -102,8 +102,8 @@
compatible = "operating-points-v2";
opp-shared;
- opp_nom@1000000000 {
- opp-hz = /bits/ 64 <1000000000>;
+ opp_nom@600000000 {
+ opp-hz = /bits/ 64 <600000000>;
opp-microvolt = <1060000 850000 1150000>;
opp-supported-hw = <0xFF 0x01>;
我们明白、支持可能有限、因为该芯片是一个旧芯片、
我们真诚地为提出多个问题深表歉意。
我们感谢您的帮助、期待您的答复。