This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA714:300MHz DRA714/DRA714 是否 400MHz 处于 TI 的#39;s 保证范围内?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538940/dra714-is-300mhz-400mhz-within-ti-s-guaranteed-range-for-dra714

部件号:DRA714


工具/软件:

尊敬的团队成员:

我们正在考虑采用 DRA714

此芯片 MPU 的最大频率为 600MHz

DRA71x 信息娱乐应用处理器数据表(修订版 G)

■问题

当配置为 400MHz 或 300MHz 时、

这是否仍在 TI 的保证工作范围内?

根据以前的员额、

可以通过修改 SDK 中包含的器件树来调整频率、如下所示。

--- a/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
@@ -102,8 +102,8 @@
compatible = "operating-points-v2";
opp-shared;

- opp_nom@1000000000 {
- opp-hz = /bits/ 64 <1000000000>;
+ opp_nom@600000000 {
+ opp-hz = /bits/ 64 <600000000>;
opp-microvolt = <1060000 850000 1150000>;
opp-supported-hw = <0xFF 0x01>;

e2e.ti.com/.../2283850

我们明白、支持可能有限、因为该芯片是一个旧芯片、

我们真诚地为提出多个问题深表歉意。

我们感谢您的帮助、期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota-San:

    是的、在 小于或等于 600MHz 的条件下运行 MPU 是有效的。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:


    感谢您的答复。

    我知道、将额定电压为 600MHz 的 DRA714 设置为低于 600MHz 的频率

    300MHz 或 400MHz 等均在 TI 的运营保证范围内。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Kota