主题中讨论的其他器件:TCAN1043、 SK-TDA4VM
工具/软件:
PSDK:09_02_00_05
您好、
我正在尝试将 MCAN 集成到视觉应用 R5F MCU 处理器中。 但是、我使用 mcan_evm_loopback_app_main_k3.c 文件作为示例、但没有成功。 我执行的以下步骤:
- 通过以下命令启用 MCU_MCAN0:
GPIOSetDirMode_v0(CSL_WKUP_GPIO0_BASE, 0, GPIO_DIRECTION_OUTPUT); GPIOPinWrite_v0(CSL_WKUP_GPIO0_BASE, 0, GPIO_PIN_LOW); - 设置 MCAN 参数 (init、msgram、config、bittimes、stdfiltelem)
- 使用以下命令配置 MCAN:MCAN_INIT ()、MCAN_CONFIG ()、MCAN_setBitTime ()、MCAN_setExtIDAndMask ()、MCAN_msgRAMConfig ()、 MCAN_addStdMsgIDFilter、MCAN_setOpMode ()
我正在使用示波器来监控 CAN_H 和 CAN_L、但没有任何反应。 有什么问题?
此致、
Tamas