This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:PCB 相关问题

Guru**** 2427950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536700/am62p-q1-pcb-related-questions

器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我的客户正在考虑使用 AM62P54-1400 处理器。 他们查阅了我们的应用手册、包括 AM62P 迂回布线一。

他们询问我们是否已经看到使用此处理器进行的 8 层 PCB 布线成功。 如果是、必须做出哪些权衡?

他们还询问是否可以将过孔的使用限制为没有埋孔或盲孔的穿孔过孔。

谢谢你。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  François

    感谢您的查询。

    他们询问我们是否已经看到使用此处理器进行的 8 层 PCB 布线成功。 如果是、必须做出哪些权衡?

    据我所知、我们没有供客户使用的 8 层参考。

    他们还询问他们是否可以限制通孔使用、不使用埋孔或盲孔。

    因为我知道我们不使用闪烁或埋入式过孔。

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  François

    我与团队进行了检查、并提供了以下信息:

    我们没有已成功实现的 8 层电路板参考。

    我们有一些主要客户正在使用 8 层进行设计。

    您知道 Valeo 是否希望使用 eMMC 接口的 HS400 功能吗?

    他们还询问他们是否可以限制通孔使用、不使用埋孔或盲孔。

    我们尚未在 SK 上使用埋孔或 Bling 过孔。

    此致、'

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    谢谢你。 这意味着实现 HS400 eMMC 接口是 8 层的最大挑战吗?


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  François

    谢谢你。

    实施 HS400 是一大挑战。 我们有一份客户应遵循的特定指南文档。

    客户需要执行仿真以满足目标阻抗、并参考 IBIS-AMI 文档中提供的高速接口文档。

    此致、'

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    谢谢你。 我对上述信息很好。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  François

    谢谢你。

    当您有机会时、请向我们更新客户可能感兴趣的 HS400 功能。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    客户确实希望实施 HS400、所以我已经向他们介绍了您的 HS400 常见问题解答。

    感谢您指出这一点。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  François

    谢谢你。

    您能更新 项目状态吗? (示例 — 初始设计或原理图完整或原理图已启动等

    有一些特定的配套资料可供客户参考和遵循。

    如果它们位于 mysecure 上、我将进行检查和更新。

    此致、

    Sreenivasa.