工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
1. 四核 A53 可单独使用 ? 如,我想使用 A53SS0_CORE_1 或 A53SS0_CORE_2 如下图:如何做?

2.默认情况下、J722S 的 SDK Linux 演示用于 A53SS0_CORE_0。 是这样吗?
您会帮助提供一些建议 吗?
此致
毛江
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
1. 四核 A53 可单独使用 ? 如,我想使用 A53SS0_CORE_1 或 A53SS0_CORE_2 如下图:如何做?

2.默认情况下、J722S 的 SDK Linux 演示用于 A53SS0_CORE_0。 是这样吗?
您会帮助提供一些建议 吗?
此致
毛江
没错。 在引导加载程序阶段 core0 单独运行。
四通道 A53、
具体方法取决于和的布置
[/报价]标准 Linux SMP 又称对称多处理。
内核 1/2/3 由 core0 控制和管理、包括启动和停止的时间。首先通过 core0 完成。 则它们都是对称的。
良好的基准:
此致、
Keerthy
[/quote]