This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:如何单独使用其中一个四核 A53?

Guru**** 2424570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536949/processor-sdk-j722s-how-do-i-use-the-one-of-the-quad-core-a53-separately

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

1. 四核 A53 可单独使用 ?  如,我想使用 A53SS0_CORE_1 或 A53SS0_CORE_2 如下图:如何做?

 

2.默认情况下、J722S 的 SDK Linux 演示用于  A53SS0_CORE_0。  是这样吗?

 您会帮助提供一些建议 吗?

此致

毛江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、毛江、

    对于四通道 A53、我们仅支持对称多处理。 一个操作系统在四核 A53 的所有 4 个内核上运行。

    默认情况下、使用了  A53SS0_CORE_0 对 J722S 的 SDK Linux 演示。  是吗?

    在所有四个内核上运行、其中 core0 是主内核。  

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Keerthy  

    谢谢您的响应

    此致

    毛江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Keerthy  

    A1、 因此一个操作系统在四核 A53 的所有 4 个内核上运行、

    方法取决于软件 (OS) 的安排和调度、不是吗?

    a2 在所有四个内核上运行、其中 core0 是主内核。  

    内核 1/2/3 由 core0 控制和管理、包括何时启动和停止。

    Q1、在引导加载程序阶段、它仅运行  A53 四核的 core0、正确吗?

    此致

    毛江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  在引导加载程序阶段 core0 单独运行。

    四通道 A53、

    具体方法取决于和的布置

    [/报价]

    标准 Linux SMP 又称对称多处理。

    内核 1/2/3 由 core0 控制和管理、包括启动和停止的时间。

    首先通过 core0 完成。 则它们都是对称的。

    良好的基准:  

    https://developer.arm.com/documentation/den0013/d/Multi-core-processors/Booting-SMP-systems/SMP-boot-in-Linux

    此致、  

    Keerthy  

    [/quote]