This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DDR 去耦电容器 — TMDS64EVM 设计和放大器之间的差异;TI/Micron 建议

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519717/am6442-ddr-decoupling-capacitors---discrepancies-between-tmds64evm-design-ti-micron-recommendations

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

您好!

在查看 TI 和 Micron 有关 DDR4 设计的所有文档时、我注意到 TMDS64EVM 设计不符合 SoC 和 DDR 器件的几乎所有去耦电容器的建议。 我特别注意到以下几点:

  1. 该 EVM 未遵循 TI 的“SPRACU1A - AM64x DDR 电路板设计和布局布线指南“中的指南
  2. 该 EVM 不遵循“TN-40-40 - DDR4 点对点设计指南“中的 Micron 指南、该指南是与上述 TI 文档等效的 Micron 文档。
  3. 上述 TI 文档参考“SPRAC76G - Sitara 处理器配电网络 — 实现与分析“文档、了解所需的高速去耦电容器数量和尺寸。 PDN 文档又请您参考 DDR4 指南文档

要点:

  1. Micron 建议在每个 VDD 器件的 DDR (Q) 上使用 25uF 大容量电容。 EVM 只有~22uF。
  2. Micron 建议使用四个较小的大容量电容器(最多可添加≥25uF)、器件的每个角各一个。 EVM 的一个角只有 22uF 电容。
  3. Micron 建议在每个 DDR 器件的 VPP 上使用 3uF。 EVM 只有~2.4uF。
  4. Micron 建议使用多个 1uF 电容器(最多可添加≥3uF)、每个电容器放置在 VPP 引脚附近。 EVM 的一个角只有 2.2uF
  5. TI 建议在 VDDS_DDR 引脚上使用单个 22uF 大容量电容。 EVM 只有~15uF、由 10uF、4.7uF 和 1uF 组成。
  6. 由于存在自参考环路、TI 对 SoC 的高速去耦电容没有明确的要求或建议。
  7. TI 建议 DDR 器件使用 12 个高速去耦电容器、总电容为 850nF(每个电容器~70nF)。 该 EVM 只有 12 x 10nF 电容器(总计 120nF)。

然后我搜索了这个论坛,找到了 2 个突出显示类似问题的帖子:

  1. AM6442:DDR 电源线中的高速旁路电容器
  2. AM6442:TMDS64EVM 上的大容量电容器

鉴于一年多前在上述主题中提出了这些问题、TI 尚未更新其文档(除非我错过了新版本?)、这似乎很不寻常? 或发布更新的建议来解决这些问题。

在我们的设计中、我们希望充分利用 DDR<->SoC 的精确放置和布线。 但是、我们不希望影响产品的信号完整性、可靠性或 EMI 性能、因为它用于需要高可靠性的应用。 因此、我们想了解使用 EVM 采取的设计方法、以及导致不遵循 TI 和 Micron 制定的指南的决策。 TI 对此 EVM 的设计验证测试中提供与 DDR 和 PDN 相关的任何测试报告/结果也很有用、以便评估这些权衡。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的关键资源目前已不在办公室、请预计需要更长的时间进行回复。 团队仍在查看您的问题、并将尽快发布回复。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samm、您在 EVM 上看到的大多数差异都是因为在许多应用手册最终定稿之前就构想了 EVM。  我们对 EVM 执行了全功率感知仿真、因此即使在技术上我们不满足应用手册的要求、我们也通过了仿真来确保设计稳健。  如果您希望为应用确保信号完整性、我们建议您这样做。  我不会严格依赖于各种数量和电容值。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJJD:

    感谢设计的更新和背景,历史是有意义的。

    您是否有仿真和/或 EMC 测试结果可供我们查看? 具体而言、最好查看用于仿真的功耗数据、以便我们可以与我们自己的设计和计算进行比较。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samm、我们只能根据保密协议分享仿真结果。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JJD,这不是一个问题,我们很高兴签署一个。 最好是通过这里或我们的 FAE Kim Yeh 组织吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请与您当地的 FAE 协调。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:
    我是 FAE。 客户签署了 NDA。
    您能否将文件发送给我、然后我可以将其共享给我的客户。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送。

    James