请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AEN-Q1工具/软件:
我们希望在首次启动定制电路板时使用从 UART 引导选项、因为 eMMC 闪存将为空白。 TRM 显示使用端口 0 UART。 但 tda4 上有三种不同的“端口 0“。 分别是 MCU-UART、WAKEUP_UART 和 A53 UART。 我要使用哪一个? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们希望在首次启动定制电路板时使用从 UART 引导选项、因为 eMMC 闪存将为空白。 TRM 显示使用端口 0 UART。 但 tda4 上有三种不同的“端口 0“。 分别是 MCU-UART、WAKEUP_UART 和 A53 UART。 我要使用哪一个? 谢谢!
您好、
查看MCU+ SDK 文档中的“刷写 SoC 初始化二进制文件“部分。 具体来说、查找 UART 控制台上打印的字符串、如下所示。

此外、在 EVM 用户指南中、您可以看到下面所示的 UART 实例的 COM 端口映射。 在这里可以看到哪个端口应该是 WKUP_UART、MCU_UART 等

谢谢、
Neehar