This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:从 UART 引导 — 哪个 UART?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538283/tda4aen-q1-boot-from-uart--which-uart

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

我们希望在首次启动定制电路板时使用从 UART 引导选项、因为 eMMC 闪存将为空白。   TRM 显示使用端口 0 UART。  但 tda4 上有三种不同的“端口 0“。  分别是 MCU-UART、WAKEUP_UART 和 A53 UART。  我要使用哪一个?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    查看MCU+ SDK 文档中的“刷写 SoC 初始化二进制文件“部分。 具体来说、查找 UART 控制台上打印的字符串、如下所示。

    此外、在 EVM 用户指南中、您可以看到下面所示的 UART 实例的 COM 端口映射。 在这里可以看到哪个端口应该是 WKUP_UART、MCU_UART 等

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会告诉我 ROM 引导代码使用的端口。  我没有 FDDI 芯片或 USB 等。  我只是将一组 UART 线路路由到板连接器进行访问。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 TRM 中以下图像、表明从 UART 引导 ROM 代码使用 UART0。

    根据下面重新连接的 EVM 用户指南中的图像、UART0 映射到 COM 端口 3。 这就是  A53 UART。

    谢谢、

    Neehar