This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:芯片异常复位、复位原因与波形相矛盾

Guru**** 2425230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533165/am620-q1-the-chip-was-abnormally-reset-and-the-reset-cause-was-contradictory-to-the-waveform

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

您好、团队

我们正在使用 AM6254 开发 M4F 程序 nortos(A53 根据 SPL 启动、但未启用 MCU 和 A53 之间的复位隔离)、偶尔会重新启动 A53 和 M4F。

方法:监控 RESETSTTZ、RESET_REQZ、MCU_RESETZ 和 MCU_RESETSTZ 的波形

在线调试 XDS110

现象:

RESETSTTZ 首先显示“复位“、MCU_RESETSTZ 也立即显示“复位“

RST_SRC 寄存器的值为 4(当芯片刚刚开始运行时为 0)。

但是、RESET_REQZ 和 MCU_RESETZ 中未出现下拉波形

也就是说、RST_SRC 寄存器的值与 RESET_REq 的波形相矛盾。

请帮助分析导致重新启动的原因。

Sch

寄存器进行调试

寄存器定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owens、

    我已经查看了波形、但我无法理解您实际应用的复位是什么? 是否从 PMIC 将 MCU_PORZ 引脚驱动为低电平?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步客户端的状态。

    在客户电路板上、它发现在上述寄存器中发生主热复位。

    客户发现 引脚 RESET_REQz 上存在意外抖动。

    然后为此引脚增加电气容量、从而大幅降低故障率。

    现在、他们仍然很少发现引脚 RESETSTATz 上有复位信号。 但不会根据寄存器的值发生复位。

    尊敬的 Stan:

    以下是对客户的一些建议、请帮助检查并添加评论。

    1.请求客户找到重现该问题的快速方法并监控引脚 MCU_PORz 和 RESET_REQz。

    2.请求客户进行硬件设计审查、并在可能的情况下向 TI 提供相关硬件设计以供审查。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owens:

    我可以问你们这边的情况吗? 您是否确定了“ PIN RESETSTATz 很少有复位信号“的根本原因?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanislav & yong

      尚未找到。 建议向 MCU_RESETZ 和 RESET_REQZ 添加多大的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Stainslav。

    客户报告 RESET_REQZ 上存在意外脉冲。 他们提供了原理图、请参阅问题说明。

    然后、这会 为 RESET_REQZ 增加电气容量。  

    这个问题是、多大的电容器值对它们有利。

    您能帮我们检查一下问题吗?  

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong 和 Owen:

    您能否确认未连接到 MCU_RESETz 和 RESER_REQZ? 也就是说、没有计划在设计中使用它们。 什么都不会将它们驱动为低电平?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    他们不打算在运行时使用它们。 但他们发现在运行时这些引脚上存在干扰。  

    如果您需要客户提供更多信息、例如原理图中的更多详细信息、敬请告知。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    问题是什么电容值适合他们。

    这些引脚允许的上升时间为 1000ns、因此使用 10k 上拉电阻时、电容器最大必须为 100 pF。 我希望这足以满足滤波需求。

    此致、

    Stan