This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:[J784S4]使用 SERDES2_LANE0 上的 DP83869 (SGMII) 启用 CPSW9G

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538646/processor-sdk-j784s4-j784s4-enable-cpsw9g-with-dp83869-sgmii-on-serdes2_lane0

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在通过以下硬件设置在 J784S4 SoC 上启用 CPSW9G:

  • DP83869 SGMII 转 RGMII PHY(地址:0x3)
  • 通过 SERDES2_LANE0 通过 SGMII5 连接
  • SoC 侧:`sGMII5_RX0_P/N`、`TX0_P/N`分别路由至`SERDES2_RX0_P/N`和`TX0_P/N`
  • 我已按如下方式更新器件树:
  • #include //对于 DP83869 宏

    &main_cpsw0{
    状态=“正常“;
    PHY =<&serdes2_qsgmii_link>;
    PHY-NAMES =“SERDES";“;
    };

    &main_cpsw0_port1{
    状态=“正常“;
    phy-mode =“qsgmii";“;
    phy-handle =<&main_phy3>;
    Phys =<&cpsw0_phy_gmii_sel 5>、<&serdes2_qsgmii_link>;
    PHY-NAMES =“MAC",“,"SerDes、"SerDes "“ ";“;
    };

    &main_cpsw0_mdio{
    状态=“正常“;
    pinctrl-names =“default";“;
    pinctrl-0 =<&main_cpsw9x1_pins_default>;
    pinctrl-1 =<&MAIN_PMX_gpio_vddshv20_pins_default>;

    main_phy3:Ethernet-phy@3{
    reg =<3>;
    TI、工作模式= ;
    };
    };

    &SERDES_ln_ctrl{
    空闲状态=<
    ...
    J784S4_SERDES2_LANE0_QSGMII_LANE5
    ...
    >;
    };

    &SERDES_wiz2{
    状态=“正常“;
    };

    {&S serdes2}
    状态=“正常“;
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;

    serdes2_qsgmii_link:phy@0{
    reg =<0>;
    CDN、num-lanes =<1>;
    CDN、phy-type = ;
    #phy-cells =<0>;
    RESET =<&SERDES_wiz2 3>;
    };
    };

  • 查询:
  • 您能否确认该配置是否足以并且正确、以便使用 CPSW9G 和 J784S4 上 DP83869 在 SERDES2_LANE0 上启用 SGMII5?
  • `Δ V cpsw0_phy_gmii_sel`是否对`main_cpsw0_port1`正确?
  • 即使只使用一个 SGMII 链路 (SGMII5)、` phy-mode =“qsgmii"`“`是强制性的吗?
  • `` J784S4_SERDES2_LANE0_QSGMII_LANE5 `s宏的用法在 μ V erdes_ln_ctrl`中是否合适?

                                     提前感谢!

此致、
Apuroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    is `phy-mode =“qsgmii"`“`必需、即使只使用一个 SGMII 链路 (SGMII5)?

    对于端口 5、phy 模式应为“sgmi"。“。 请勿使用端口 1、因为将串行器/解串器连接到 SGMII5

    此致、
    Tanmay