This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:串行 NAND 引导页大小

Guru**** 2425290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537973/am625-serial-nand-boot-page-size

器件型号:AM625


工具/软件:

您好、

根据以下 TRM 说明、串行 NAND 页面大小可以是 2KB 或 4KB。


没有说明如何指定页面大小。
您能告诉我如何操作吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我对此进行确认。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    客户需要确保所选 NAND 闪存有参数表。

    此参数表将包含各种信息、其中一个是页面大小。

    例如、AM62A TI EVM:W35N01JW 上的 NAND 闪存具有如下屏幕截图所示的参数表。

    请注意、ROM 将会注意读取此参数表并获取页面大小。

    谢谢、

    Vaibhav