This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:支持 BCH16 ECC

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537771/am3352-support-for-bch16-ecc

器件型号:AM3352


工具/软件:

尊敬的支持团队:

客户在采用 AM3352 的电路板上使用 MT29F4G08ABAFAH4-IT:F。
这是数据表。
 e2e.ti.com/.../m70a_5F00_4gb_5F00_3v_5F00_it_5F00_parallel_5F00_nand.pdf

我认为在这种情况下、此 NAND 能够进行高达 16 位的 ECC 校正、这是正确的吗
因为页面大小太大(4096 + 256 字节)?

我知道这不是问题,因为在下面的网站上有一个线程
这表明使用 BCH16 时 ROM 可以成功激活、而不会出现任何问题
等效产品采用不同封装时、TI 代表还发布了相关内容
这是正确的方案。

AM3352:NAND ECC 引导问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

如果上述理解是正确的、我们是否可以忽略这一差异
在 TRM 制造商代码的说明中、上一主题中还指出了哪个代码?

请让我检查一下、以确定是否正确。

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为在这种情况下、此 NAND 能够进行高达 16 位的 ECC 校正
    因为页面大小较大(4096 + 256 字节)?

    是的、您说得对。

    如果上述理解正确、我们可以忽略不符
    在 TRM 制造商代码的说明中、上述线程中也指出了该代码?

    是的、回答正确。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Hong Hong:

    感谢您的答复。

    我将与我们的客户分享上述回复。

    此致、
    Kanae