请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352工具/软件:
尊敬的支持团队:
客户在采用 AM3352 的电路板上使用 MT29F4G08ABAFAH4-IT:F。
这是数据表。
e2e.ti.com/.../m70a_5F00_4gb_5F00_3v_5F00_it_5F00_parallel_5F00_nand.pdf
我认为在这种情况下、此 NAND 能够进行高达 16 位的 ECC 校正、这是正确的吗
因为页面大小太大(4096 + 256 字节)?
我知道这不是问题,因为在下面的网站上有一个线程
这表明使用 BCH16 时 ROM 可以成功激活、而不会出现任何问题
等效产品采用不同封装时、TI 代表还发布了相关内容
这是正确的方案。
AM3352:NAND ECC 引导问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
如果上述理解是正确的、我们是否可以忽略这一差异
在 TRM 制造商代码的说明中、上一主题中还指出了哪个代码?
请让我检查一下、以确定是否正确。
此致、
Kanae