This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:IBIS 模型验证

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542572/am6442-ibis-model-verification

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好、

在 AM6442 处理器 IBIS 模型中、某些引脚、例如 E1 和 F1(时钟)、E2、T8(地址)以及其他 DDR 相关信号(预计在实际原理图中是输出)在 IBIS 模型中被错误地标记为输入。 我们在检查 IBIS 模型 SPRM810 和 SPRM730E 时发现了此问题。 我们能否确认是否可以使用更新或校正的 IBIS 模型进行准确的信号完整性分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尽快检查我的请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    感谢您的跟进。

    让我与专家核实并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    请参阅我收到的意见:

    他们能否找出他们认为问题所在的行号?  我没看到。  也许他们为时钟和地址信号选择了错误的模型。

    您能重新检查一下吗?

    我们有客户使用该模型、没有收到类似的投诉。

    您使用什么工具?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、  

    请参阅我收到的其他输入:

    可选择多种型号。 他们需要为添加/ CMD、写入和读取操作选择正确的位。 他们选择了哪些具体型号?

    此致、

    Sreenivasa.