请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442工具/软件:
您好、
在 AM6442 处理器 IBIS 模型中、某些引脚、例如 E1 和 F1(时钟)、E2、T8(地址)以及其他 DDR 相关信号(预计在实际原理图中是输出)在 IBIS 模型中被错误地标记为输入。 我们在检查 IBIS 模型 SPRM810 和 SPRM730E 时发现了此问题。 我们能否确认是否可以使用更新或校正的 IBIS 模型进行准确的信号完整性分析?