请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AH-Q1工具/软件:
尊敬的 TI:
在查看用于监控器的 CPSW0 寄存器时、我注意到似乎有 2 个表:一个用于监管条目、一个用于允许数据包转向特定线程 ID 的分类器。
此外、用于设置管制条目的 CSL 函数在两个表中放置了相同的索引。
问题如下:
- 我可以独立写入分类器表而不创建相应的管制项吗?
- 如果我为相应的管制项 N 创建了分类器项 N、是否可以在另一个管制项 N+M 中使用分类器项 N?
- 本质上、是否可以将同一个分类器用于不同的管制项、或者我是否必须为不同的管制项创建重复的分类器?
提前感谢您的时间和回答。
此致