This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:关于聚合物/分类器耦合的精密信息

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537572/tda4ah-q1-precisions-about-policer-classifier-couple

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI:

在查看用于监控器的 CPSW0 寄存器时、我注意到似乎有 2 个表:一个用于监管条目、一个用于允许数据包转向特定线程 ID 的分类器。

此外、用于设置管制条目的 CSL 函数在两个表中放置了相同的索引。

问题如下:

  • 我可以独立写入分类器表而不创建相应的管制项吗?
  • 如果我为相应的管制项 N 创建了分类器项 N、是否可以在另一个管制项 N+M 中使用分类器项 N?
  • 本质上、是否可以将同一个分类器用于不同的管制项、或者我是否必须为不同的管制项创建重复的分类器?

提前感谢您的时间和回答。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能否独立写入分类器表而不创建相应的管制条目?

    编号

    如果我为相应的警务条目 N 创建了分类器条目 N、是否可以在另一个警务条目 N+M 中使用分类器条目 N?

    否、这些是一对一映射。  
    根据剪切者条目匹配、在将数据包从主机端口传输到内部内核时将使用相应的流 ID。

    基本上、是否可以将同一个分类器用于不同的管制条目、或者是否必须为不同的管制条目创建重复的分类器?

    它将不会按预期工作、因为根据最高警察索引匹配、数据包将被转发到相应的流。

    此致、
    Sudheer