This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722s RTOS SDK V11:如何使用 SYSCONFIG -GUI 等工具配置 mcan buadrate?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536484/j722s-rtos-sdk-v11-how-to-config-mcan-buadrate-using-tools-like-sysconfig-gui

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

 我正在使用 MCU SDK v11、example/mcan/mcan_loopback_interrupt 作为 start、 并希望配置 CAN 模块位时间参数。

 该函数调用   MCAN_initSetBitTimeParams (&bitTimes)、 最后使用 从生成的 c 文件“ti-driver_config.c"中“中的 gMcanBitTimingDefaultParams。  

 我的问题是:

 1.我使用 make -C [project path] syscfg-gui,没有找到配置它的页面,只找到 mcan TX/rx gpio config,那么有没有办法使用 GUI 工具配置这些参数?  还是只写代码来覆盖它?

 2.对于最远的参数,彼此之间是否有任何限制, 或任何预分频器,只有当它可以获得所需的波特率值时,TS1/2 才是正常的?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。

    我相信下面将回答您的问题

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

     1.您能告诉我如何打开全局 SysConfig、输出文件是什么以及如何应用它吗?

     2.当前使用   

    mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/examples/drivers/mcan/can_response_app/j722s-evm/wkup-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/ syscfg-gui 

    、sysconfig 位于一个示例项目下、如下所示、  它没有任何波特率设置项目、只有 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) 从 TI.com 下载 syscfg 工具

    您能告诉我如何打开全局 SysConfig、输出文件是什么以及如何应用它吗?

    您可以打开 syscfg 工具、按以下方式进行选择、然后点击“START"。“。

    2)

    、SysConfig 位于示例工程下、如下所示、  它没有任何波特率设置项、只有 GPIO。

    是、不会有任何下拉菜单可用于从 syscfg 中选择和更改波特率、但在应用中可以使用  

    MCAN_setBitTime API 并 根据您的波特率传递 MCAN_BitTimingParams。
    此致
    Tarun Mukesh