主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 MCU SDK v11、example/mcan/mcan_loopback_interrupt 作为 start、 并希望配置 CAN 模块位时间参数。
该函数调用 MCAN_initSetBitTimeParams (&bitTimes)、 最后使用 从生成的 c 文件“ti-driver_config.c"中“中的 gMcanBitTimingDefaultParams。
我的问题是:
1.我使用 make -C [project path] syscfg-gui,没有找到配置它的页面,只找到 mcan TX/rx gpio config,那么有没有办法使用 GUI 工具配置这些参数? 还是只写代码来覆盖它?
2.对于最远的参数,彼此之间是否有任何限制, 或任何预分频器,只有当它可以获得所需的波特率值时,TS1/2 才是正常的?
谢谢。