Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件
工具/软件:
问题:
我想、RX-ER 是否必须以 RMII 模式 μ s 连接、因为我可以捕获数据和时钟线、但 ping 错误。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
问题:
我想、RX-ER 是否必须以 RMII 模式 μ s 连接、因为我可以捕获数据和时钟线、但 ping 错误。

调试期间的配置如下

mii->variantType = ENET_MAC_variant_none;
问题:
端口 7 的接收计数器不会累积、但示波器可以捕获板上其他 MCU 芯片发送到端口 7 的数据和时钟线路;
分析并研究:
1、 端口 7 的端口控制寄存器已设置为 RMII 模式;
2、PC 发送的 ARP 数据可以通过端口 7 发送到板上的其他 MCU、这可以捕获数据和时钟线、MCU 的接收中断可以正常进入;端口 7 的发送数据计数器增加了;
3、电路板上的其他 MCU 将数据发送到端口 7、示波器可以捕获数据线并将其与时钟线匹配。 然而、端口 7 上的接收计数器不会累积、从而无法进行双向数据通信;
4、硬件未连接 RX-ER 线束;

您需要了解的是:
1.是否有其他配置需要注意,这些配置没有正确配置,需要如何配置;
2.是否需要连接硬件的 RX-ER 电缆? 如果未连接、则端口 7 的数据接收会出现问题;