This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:RMII 硬件线束连接

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536493/tda4vm-q1-rmii-hardware-harness-connection

器件型号:TDA4VM-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

问题:

    我想、RX-ER 是否必须以 RMII 模式 μ s 连接、因为我可以捕获数据和时钟线、但 ping 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试期间的配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试期间的配置如下

               

             mii->variantType = ENET_MAC_variant_none;

    问题:

           端口 7 的接收计数器不会累积、但示波器可以捕获板上其他 MCU 芯片发送到端口 7 的数据和时钟线路;

     

    分析并研究:

          1、 端口 7 的端口控制寄存器已设置为 RMII 模式;

          2、PC 发送的 ARP 数据可以通过端口 7 发送到板上的其他 MCU、这可以捕获数据和时钟线、MCU 的接收中断可以正常进入;端口 7 的发送数据计数器增加了;

         3、电路板上的其他 MCU 将数据发送到端口 7、示波器可以捕获数据线并将其与时钟线匹配。 然而、端口 7 上的接收计数器不会累积、从而无法进行双向数据通信;

         4、硬件未连接 RX-ER 线束;

            

    您需要了解的是:

           1.是否有其他配置需要注意,这些配置没有正确配置,需要如何配置;
           2.是否需要连接硬件的 RX-ER 电缆? 如果未连接、则端口 7 的数据接收会出现问题;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我会将此信息分配给我的同事、他们可能会提供帮助。

    我看到速度是 100Mbps、您是否尝试过减速至 10M? RX_ER 用于指示接收错误、CRS_DV 引脚的状态是什么?

    PHY 寄存器指示链路建立或数据错误/数据丢失的状态是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么连接 PHY?  我们确实支持通过附加电路板在 TDA4VM EVM 上实现 RMII PHY、并且它确实包含 RX_ER(见下文)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、谢谢!

    MAC 至 MAC 模式、RX-ER 中的 RMII 需要接地、或配置为下拉输入。Ω