This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:u-boot 中的 GPIO 设置/清除

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535198/am62l-processor-sdk-gpio-setting-clearing-in-u-boot

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK


工具/软件:

尊敬的团队:  

我想关闭使用 GPIO 85 配置的显示屏背光。所以我尝试使用板级文件中的代码将其设置为低电平。对于“GPIO status -A“的输出,我能够看到特定的 GPIO 设置为低电平,但在探测时,我得到了高电平信号。 在适当读取值时、这可能是什么问题?


此致、
Dheeraj K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    您能解释一下这个 GPIO 如何在器件树中被设置为低电平吗? 还是从 SPL 完成?

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:  

    通过在器件树中将特定 pinctl 更新为“pinctrl-hog",“,并、并使用 u-boot 中的函数“dm_gpio_set_value"将“将其设置为低电平、可以解决此问题。

    此致、  
    Dheeraj K