请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK工具/软件:
尊敬的团队:
我想关闭使用 GPIO 85 配置的显示屏背光。所以我尝试使用板级文件中的代码将其设置为低电平。对于“GPIO status -A“的输出,我能够看到特定的 GPIO 设置为低电平,但在探测时,我得到了高电平信号。 在适当读取值时、这可能是什么问题? 
此致、
Dheeraj K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我想关闭使用 GPIO 85 配置的显示屏背光。所以我尝试使用板级文件中的代码将其设置为低电平。对于“GPIO status -A“的输出,我能够看到特定的 GPIO 设置为低电平,但在探测时,我得到了高电平信号。 在适当读取值时、这可能是什么问题? 
此致、
Dheeraj K