This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623 + TPS6521907 引导错误

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534611/am623-am623-tps6521907-booting-error

器件型号:AM623
主题: TPS65219 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

启动使用 TPS621904 (PMIC) 设计的定制电路板时、不会出现内核错误。

当 PMIC 更改为 TPS6521907 时、会发生内核错误、如下所示。

[“  11.168953] VDD_1V8:将 3300000uV 转换为 1800000-1800000uV

请告诉我需要在内核中修改什么内容。

我通过查看 TPS6521907 技术参考手册修改了该电路。

此致、

Frank Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    该打印消息似乎来自电脑控制器/core.c: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/regulator/core.c?h=ti-linux-6.12.y#n1208

    这看起来不像是错误、而只是一条消息、表明它改变了 VDD_1v8 电压。 您能解释一下问题是什么吗?

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    当以物理方式在 TPS6521907 和 AM623 之间断开 I2C 时、我会收到以下消息并正确引导。


    ----------------------------------------------------------------------------------------
    [ 11.164811] tps65219 0-0030:无法读取设备 ID:–121
    [11.170704] tps65219:0-0030 探测器失败、错误为–121

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    当 TPS6521907 与 AM623 之间以物理方式连接 I2C 时、将显示以下消息并重复重新启动

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    [11.168953] VDD_1V8:将 3300000uV 转换为 1800000-1800000uV

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    我认为如果 i2c 安装程序在内核中设置为 tps6521907、则问题将得到解决。

    您能指导我在哪些领域需要更改内核吗?

    谢谢、

    Frank