主题: TPS65219 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
启动使用 TPS621904 (PMIC) 设计的定制电路板时、不会出现内核错误。
当 PMIC 更改为 TPS6521907 时、会发生内核错误、如下所示。
[“ 11.168953] VDD_1V8:将 3300000uV 转换为 1800000-1800000uV
请告诉我需要在内核中修改什么内容。
我通过查看 TPS6521907 技术参考手册修改了该电路。
此致、
Frank Park
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
启动使用 TPS621904 (PMIC) 设计的定制电路板时、不会出现内核错误。
当 PMIC 更改为 TPS6521907 时、会发生内核错误、如下所示。
[“ 11.168953] VDD_1V8:将 3300000uV 转换为 1800000-1800000uV
请告诉我需要在内核中修改什么内容。
我通过查看 TPS6521907 技术参考手册修改了该电路。
此致、
Frank Park
您好 Frank、
该打印消息似乎来自电脑控制器/core.c: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/regulator/core.c?h=ti-linux-6.12.y#n1208
这看起来不像是错误、而只是一条消息、表明它改变了 VDD_1v8 电压。 您能解释一下问题是什么吗?
谢谢、
Anshu
尊敬的 Anshu:
当以物理方式在 TPS6521907 和 AM623 之间断开 I2C 时、我会收到以下消息并正确引导。
----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11.164811] tps65219 0-0030:无法读取设备 ID:–121
[11.170704] tps65219:0-0030 探测器失败、错误为–121
----------------------------------------------------------------------------------------
当 TPS6521907 与 AM623 之间以物理方式连接 I2C 时、将显示以下消息并重复重新启动。
----------------------------------------------------------------------------------------
[11.168953] VDD_1V8:将 3300000uV 转换为 1800000-1800000uV
----------------------------------------------------------------------------------------
我认为如果 i2c 安装程序在内核中设置为 tps6521907、则问题将得到解决。
您能指导我在哪些领域需要更改内核吗?
谢谢、
Frank