工具/软件:
您好导出、
我们召开了一次内部会议、讨论图像传输的当前问题。 情况概述如下:
-
摄像头已成功开机、图像数据将被传输到 DS90UB960Q1-EVM 。
-
I2C 命令检查:
-
访问地址
0x4C返回0x01、表示端口 0 已启用。
-
-
帧计数器状态检查:

-
启用摄像头流式传输之前:
i2cget -y 6 0x3d 0x90 ==> 0x0c i2cget -y 6 0x3d 0x91 ==> 0xb5
- 启用摄像头流式传输后:
i2cget -y 6 0x3d 0x90 ==> 0x03 i2cget -y 6 0x3d 0x91 ==> 0xbb
上述值对应于 CSI-2 端口 0 帧计数器寄存器。 启用摄像头流式传输前后这些值的变化表明帧计数器正在递增、这表明摄像头正在生成帧并向 DS90UB960Q1-EVM 传输帧。
-
- 硬件连接设置:
-
。 MIPI-CSI 接口 中导出 SK-TDA4VM 被连接到 DS90UB960Q1-EVM 。
-
摄像头模块 RCM-IMX390 通过标有的连接器连接到 DS90UB960Q1-EVM 数字“1"</s>“ 如下图所示。


-
当前问题:
-
尽管摄像头已通电且 DS90UB960Q1-EVM 接收到来自摄像头的数据、但无法将图像数据正确传输到 SK-TDA4VM 。
-
根据我们内部的讨论、D3 摄像头模块本身看起来工作正常。
-
我们怀疑根本原因可能是:
-
之间的 CSI 链路存在硬件连接问题 DS90UB960Q1-EVM 和 SK-TDA4VM 或
-
上的配置、驱动程序或接收问题 SK-TDA4VM 长度。
-
请求协助:
我们感谢您对以下方面的建议或指导:
-
是否有建议的方法来验证它们之间的硬件 CSI 连接 DS90UB960Q1-EVM 和 SK-TDA4VM ?
-
我们应该进一步检查上的配置或驱动程序 SK-TDA4VM 以确保正确激活和接收图像数据?
-
是否有任何建议的调试命令或故障排除步骤来帮助确定根本原因?
提前感谢您的帮助。
此致、
Kathy