工具/软件:
1:
如表 5-1121 所示。 PLL2_SS_SPREAD 寄存器字段说明“OD_DIV"支持“支持 1-63、的分频值、但该寄存器只有位 16 至 19、总共 4 位、如何写入 1-63?
2:
对于 TW (RXCH) 1000Mbps 要求、RGMII_RX 手册为 3.6ns 至 4.4ns、当前测试时间为 3.507ns~3.79ns、最小值不符合要求;
对于 TW (RXCL) 1000Mbps 要求、RGMII_RX 手册为 3.6ns 至 4.4ns、电流测试持续时间为 4.23ns ~ 4.458ns、最大值不符合要求;如上所述、基于我们测试的 TW (RXCH) 和 TW (RXCL) 1 是否存在任何风险?
请帮助评估、谢谢!
使用 DeepL.com 翻译(免费版本)