This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 展频调制设置

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537197/am2432-am2432-spread-spectrum-modulation-setting

器件型号:AM2432


工具/软件:

1:  

如表 5-1121 所示。 PLL2_SS_SPREAD 寄存器字段说明“OD_DIV"支持“支持 1-63、的分频值、但该寄存器只有位 16 至 19、总共 4 位、如何写入 1-63?

2:  

对于 TW (RXCH) 1000Mbps 要求、RGMII_RX 手册为 3.6ns 至 4.4ns、当前测试时间为 3.507ns~3.79ns、最小值不符合要求;

对于 TW (RXCL) 1000Mbps 要求、RGMII_RX 手册为 3.6ns 至 4.4ns、电流测试持续时间为 4.23ns ~ 4.458ns、最大值不符合要求;如上所述、基于我们测试的 TW (RXCH) 和 TW (RXCL) 1 是否存在任何风险?


请帮助评估、谢谢!

使用 DeepL.com 翻译(免费版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM2432 不支持展频时钟。

    TW (RXCH) 和  TW (RXCL) 是 AM2432 的输入参数、为该参数定义的限值取自 RGMII 标准。 连接的 PHY 似乎会 通过产生比预期短的高脉冲和比预期长的低脉冲来引入过多的占空比失真。 AM2432 器件未经过验证、可在 RGMII 标准定义的限制之外的时钟脉冲宽度下运行。 因此、我们期望所连接器件提供在 3.6ns 至 4.4ns 限制范围内运行的时钟。 超出时钟输入的限制运行可能 会导致 RGMII 接收器执行不可预测的操作。

    此致、
    Paul