This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:DDR 时钟启用需要 700ms。

Guru**** 2477985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532807/processor-sdk-am64x-ddr-clock-enable-takes-700-ms

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

您好、  

我正在运行 TMDS64EVM 电路板。 我处于 SBL 阶段、没有操作系统。  

我正在初始化 DDR。

我发现在整个引导过程中、“DDR 使能时钟“需要 700ms。  

问题。 这个计时是否合理、是否有绕过的方法?  

SoC_moduleClockEnable (TISCI_DDR16SS0、1) 需要 670ms
SoC_moduleClockEnable (TISCI_FSS0、1) 需要 3ms。  

以及启用 DDR 时钟需要这么长的时间。 我是指整个引导过程、可能小于 1 秒?  使 DDR 时钟占用 60%的时间。  
 

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、  

    我不确定、但 DDR 的时钟使能可能会考虑 PLL 锁定时间、这可能占用大部分时间。   我同意这似乎很长。  

    是否具有完整的引导日志?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是启动日志。  

    uint32_t gSocModules[]=
      TISIC_DEV_FSS0、
      TISCI_DEV_FSS0_FSAS_0
      TISCI_DEV_FSS0_OSPI_0、

      TISCI_DEV_EMIF_DATA_0_VD、
      TISCI_DDR16SS0、

      TISIC_DEV_UART1、
      TISCI_UART0、

      SoC_MODULES_END
    };
    谢谢。
     启用 TISCI_DDR16SS0 时钟大约需要 700ms

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供有关此日志是什么的更多背景信息吗?  这是 CCS 中跟踪端口的日志吗?  

    是指第 4 个函数 (EMIF_DATA_0_VD) 或第 5 个函数 (DDR16SS0) 的 687ms。  我想知道这一点、因为迹线中的时间更远 、为 1.36s、这似乎指的是前面行中的 pinmux_init 函数。  此外、第一个函数跟踪没有与之关联的时间。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、它是 Lauterbach 的迹线。 这不是 CCS 的跟踪。  

    687ms 指的是 DDR16ss0 的第 5 个功能。  (Pinmux init 不是 issue.can,请忽略,我在里面放了一个断点。)

    谢谢、我也会尝试使用 CCS 提供日志。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有理由这么长一段时间。  请使用 CCS 进行验证并告诉我

    此致、

    James