This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:在 TDA4VE SOC、中、GPIO 引脚配置为 PULL_UP、实际测量输出仅约为 0.9V

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533989/tda4ve-q1-in-tda4ve-soc-the-gpio-pin-is-configured-as-pull_up-the-actual-measured-output-is-only-about-0-9v

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

TI 工程师大家好:

我们当前使用的是 TDA4VE、配置 GPIO 的多路复用引脚时会遇到问题。 我们将 GPIO0_10 配置为 USBVBUS 的上电使能控制、并在器件树中配置引脚、如下所示:

我们在配置后测量了引脚的状态、并发现其输出仅为 0.9V

这是我们的硬件连接图:

MCU_5VUSB_EN 是我们要控制的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    您能否分享相应 PADCONFIG 寄存器的寄存器转储?  0x0011C028

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Mark、

    这是寄存器:的值

    我查看了数据表中的寄存器定义、发现该值没有任何异常。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    感谢寄存器转储—我同意此值是正常的。 在 EVM 上的裸机测试用例(PADCONFIG 寄存器被编程为此值)中、我观察到引脚按预期上拉至电源轨。

    我认为内部上拉电阻器可能会与原理图中的外部 R529+R530 电阻器形成一个分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mark、

    R529 是 0r 电阻、R530 是 10K 电阻。如所示、我粘贴在:Ω 以上的硬件原理图

    我们尝试断开 R529 并直接测量 MCU_5VUSB_EN 引脚 TDA 侧的电平状态(测量 TP35 测试点电平)、发现该引脚确实输出了 3.3V 电压。但重新连接 R529 电阻器后、该引脚的输出改回 0.9V~1V。
    同样、我们尝试将此引脚与 R529 断开连接、用连接到 R529 的不同 GPIO 引脚替换它、以控制 TPL8051 的 EN、奇怪的是、将其替换为另一个引脚后、所有电压状态都是正常的。 我还读取了此引脚的寄存器值、它与 0x0011c028 完全相同。 只有 MCU_5VUSB_EN (AB24) 不正常。 此引脚是否还有需要特殊配置的问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    这是奇怪的行为。  在 T26 上启用上拉电阻后、由于 R530 下拉电阻、我预计会看到类似的分压。 AB24 不需要任何额外配置 即可使用内部上拉电阻器。

    您能否确认 T26 连接到 R529 时测量的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    当我们使用 T26 进入 R529 时、我们已从 R529 断开了 MCU_5VUSB_EN (AB24)。 因此、我们测量的点是 T26 引脚)3.3V(、R529 左侧的电压值(3.3V)、上图中 TD40(5V)的电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您清楚地了解测量位置。 在这种情况下、R530 是否仍然连接? 连接 R530 后、我预计会出现压降。 如果没有 R530、我预计它是 3.3V。

    Bruce、您能否尝试通过这两个引脚上的 PADCONFIG(设置位 21)禁用变送器并报告 您观察到的电压?