工具/软件:
TI 工程师大家好:
我们当前使用的是 TDA4VE、配置 GPIO 的多路复用引脚时会遇到问题。 我们将 GPIO0_10 配置为 USBVBUS 的上电使能控制、并在器件树中配置引脚、如下所示:

我们在配置后测量了引脚的状态、并发现其输出仅为 0.9V
这是我们的硬件连接图:


MCU_5VUSB_EN 是我们要控制的引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 工程师大家好:
我们当前使用的是 TDA4VE、配置 GPIO 的多路复用引脚时会遇到问题。 我们将 GPIO0_10 配置为 USBVBUS 的上电使能控制、并在器件树中配置引脚、如下所示:

我们在配置后测量了引脚的状态、并发现其输出仅为 0.9V
这是我们的硬件连接图:


MCU_5VUSB_EN 是我们要控制的引脚。
您好 Mark、
R529 是 0r 电阻、R530 是 10K 电阻。如所示、我粘贴在:Ω 以上的硬件原理图
我们尝试断开 R529 并直接测量 MCU_5VUSB_EN 引脚 TDA 侧的电平状态(测量 TP35 测试点电平)、发现该引脚确实输出了 3.3V 电压。但重新连接 R529 电阻器后、该引脚的输出改回 0.9V~1V。
同样、我们尝试将此引脚与 R529 断开连接、用连接到 R529 的不同 GPIO 引脚替换它、以控制 TPL8051 的 EN、奇怪的是、将其替换为另一个引脚后、所有电压状态都是正常的。 我还读取了此引脚的寄存器值、它与 0x0011c028 完全相同。 只有 MCU_5VUSB_EN (AB24) 不正常。 此引脚是否还有需要特殊配置的问题?

此致