This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:进行–40°C 传导时、问题在 16 小时测试后发生、eth0/eth1 无法发送和接收数据包。 但启用混杂模式或使用 tcpdump 工具捕获数据包是正常的。

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534871/am620-q1-when-conducting-a--40-degrees-celsius-the-issue-occurred-after-16-hours-of-testing-eth0-eth1-can-not-send-and-recv-packet-but-enable-promiscuous-mode-or-use-tcpdump-tools-to-capture-packet-will-be-normal

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

    当前的 SDK 版本为 Processor SDK 10.00.07.04。

    从 ethtool.jpg 可以看到 p0_TX_GOOD_FRAMES 没有增加 、并且  tx_GOOD_FRAMES/p0_rx_GOOD_FRAMES/rx_GOOD_FRAMES 已增加。

    从 ifconfig.jpg 可以看到 eth0/eth1 Mac 地址为 98:03:8a:80:D8:8d/F6:C6:36:9a:EC:50。

    从 tcpdump_eth0.pcap/tcpdump_eth1.pcap 可以看到 dst Mac 地址为 98:03:8a:80:D8:8D/F6:36:9a:EC:50。

 e2e.ti.com/.../tcpdump_5F00_eth0.pcap.txte2e.ti.com/.../tcpdump_5F00_eth1pcap.txte2e.ti.com/.../jour.txt

谢谢

刘秀林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下什么是无效的吗?

    1.我假设您正在使用一个加热室进行热测试? 什么是–40C? AM620-Q1 的 Tj? 或环境温度?

    2.有多少板出现故障,有多少板没有出现故障?

    3、您使用的电路板的方框图和测试环境是什么?

    4.您使用的是什么 PHY、您能指向它的数据表吗

     Pekka